This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:硬件关断模式下的 TDM 接口状态

Guru**** 2796425 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/878021/tas2563-tdm-interface-state-in-hardware-shutdown-mode

器件型号:TAS2563

当 SDZ 引脚置为有效且 TAS2563为硬件关断模式时、TDM 接口是否会进入高阻抗状态?  

TAS2563将是主机 I2S 接口上两个客户端中的一个、但一次只有一个客户端处于活动状态。

我想确保只要 TAS2563处于硬件关断模式、TAS2563就不会中断总线上的另一个客户端。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rogers、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    是的、你是对的。 在关断模式期间、ASI 引脚全部处于高阻抗状态。 此方案实际上用于我们所有具有集成 ASI 的器件。

    如果您对此有其他问题或意见、请告知我们。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 这可以解决我的问题。