This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1864:电源定序问题

Guru**** 2872490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/885895/pcm1864-power-sequencing-question

器件型号:PCM1864

在这种情况下、AVDD 在 DVDD/IOVDD 之前加电。  第11.4节仅讨论如何在没有订单或等级差异的情况下为3个电源轨供电。

这会是个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    对于延迟的响应、我深表歉意、因为我们没有现成的相关信息、所以我在实验室中使用 EVM 进行了一些测量、至少可以描述这种行为。 当 AVDD 未施加 DVDD 或 IOVDD 时、AVDD 上的电流消耗从~38mA 开始、并缓慢降至24mA。 在正常运行中、AVDD 电流为~31mA、因此器件状态下的泄漏和不确定性会有所增加、很难准确地说该模式下发生了什么、 但一旦施加 DVDD/IOVDD、电流将跳至31mA、器件进入"运行"状态、因此一旦这些电源轨通电、它似乎恢复。 请注意、如果 AVDD 和 DVDD/IOVDD 已加电并且 DVDD/IOVDD 丢失、则 AVDD 上的电流将降至1.2mA、这表示器件进入模拟断电状态。 在第一个应用 DVDD/IOVDD 的反向情况下、器件将识别缺少 AVDD、并在应用 AVDD 之前使芯片保持断电状态。 我希望这对您有所帮助!

    最棒的

    Zak