This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:IOVDD 的 TLV320AIC3204电源

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104, TPA6211A1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/869660/tlv320aic3104-tlv320aic3204-power-supply-of-iovdd

器件型号:TLV320AIC3104
Thread 中讨论的其他器件: TPA6211A1

尊敬的团队:

我想向您确认 IOVDD 的电源。 客户添加了 TPA6211A1和 TLV320AIC3104。 TPA6211的电源为3.3V。 那么、对于 IOVDD、您建议使用1.8V 或3.3V 的电压?

谢谢。

此致、

Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TLV320AIC3104上的 IOVDD 电源电压范围为1.1V 至3.6V、因此+3.3V 是完全可接受的电源电压。  实际上、您会发现、AVDD=IOVDD=3.3V 时提供了许多电气特性和时序规格。