This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC34:用于8 Ω 扬声器的高功率驱动器

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/877864/tlv320aic34-high-power-drivers-for-8-ohm-speakers

器件型号:TLV320AIC34

您好!

我对使用 TLV320AIC34编解码器的高功率输出将高达500mW 驱动到8 Ω 负载的配置有疑问。

从硬件的角度来看、HPLOUT、HPROUT、HPLCOM 和 HPRCOM 输出是相等的。

因此、要驱动8 Ω 负载、可以将这些差分输出(HPLOT-HPLCOM 或 HPROUT-HPRCOM 或 HPLOC-HPRCOM 或 HPLOUT-HPROUT)组合巧妙地使用、对吧?

还是需要使用耦合 HPLOT-HPROUT 或 HPLOC-HPRCOM? 如果是、是否可以在 HPLOUT 和 HPROUT 之间配置差分输出? 如何实现?

谢谢你

伊凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan、

    差分组合可以是:

    • HPLOT-HPLOCOM

    • HPLOC-HPRCOM

    • HPROUT-HPRCOM

    请注意、为了驱动8 Ω 负载、需要在 BTL 配置中配置差分输出。

    此致、

    Aaron