This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5121:单声道流管理

Guru**** 2680875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/877148/pcm5121-mono-stream-management

器件型号:PCM5121

我有这个音频单声道流。 PCM 5121可以管理此流?

在数据表中、所有图都是指左通道+右通道;我们只有一个通道。

可以对内部 PLL 进行编程、以管理 BCLK 的31250Hz、不使用 MCLK?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    遗憾的是、PCM51xx 不支持此格式。 它需要两个数据通道、即 I2S (标准、RJ、LJ)或 TDM。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否知道 TI 是否有能够管理此格式的音频 DAC 器件型号? (没有高速时钟的单通道 TDM)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:  

    我将与一些同事一起查看我们的产品系列中是否有支持单通道 TDM 的器件。