This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:Android 驱动程序

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3100, TLV320AIC3262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/887617/tlv320adc3101-android-driver

器件型号:TLV320ADC3101
主题中讨论的其他器件:TLV320ADC3100TLV320AIC3262

音频团队、

您是否有包含哪些音频 ADC 具有现有 Android 驱动程序的列表?

我们的客户对 TLV320ADC3100感兴趣、该产品似乎没有驱动程序。  我们正在寻找替代方案。

谢谢、

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、  

    除了 TLV320AIC3262 (2011年之前)之外、TI 尚未为任何音频 ADC 或编解码器开发专用的 Android 驱动程序

    新型 TLV320ADCx140器件具有适用于 Linux 的 ALSA 驱动程序、 但我不确定它与基于 Linux 且具有 ALSA 的 Android 有多兼容... 但是我在 Android 方面不是专家、 我希望您的客户能有一些见解。

    此致、

    -Steve Wilson  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    您是否知道 TLV320ADCx140的驱动程序是否已到达内核的主分支、或者是否有驱动程序的链接。

    谢谢你

    马克-安德烈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    Linux 驱动程序页面上指向 git.TI.com 的链接已断开。  单个文件不在预期位置。

    此外、我从该 git commit 页面下载了完整的 zip (200MB)、tlv320adc510.c 和.h 文件不在预期位置。

    谢谢、

    Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    我将在 PM 中发送一个链接。  该驱动程序应在 Linux 内核5.7发布时公开

    此致、

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我在您发送的链接上收到"找不到服务器"错误。 您能仔细检查一下。

    谢谢你

    MARC-ANDRE