This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5720M:采样频率设置问题

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/869619/tas5720m-sampling-frequency-setting-problem

器件型号:TAS5720M

我们需要低采样频率。 根据数据表、最小采样频率为32K。 我们可以得到8K、16K 和22.5k 采样频率吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     对于数据表非规格采样率、不建议客户使用。  

    此致

    Linda