This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:I2C 地址混乱

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/869483/tas2505-confuse-on-i2c-address

器件型号:TAS2505

您好、先生、

请参阅数据表、TAS2505的 I2C 地址为0x30、为什么不为0x18?

地址为0011 000。

非常感谢。

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sara、  

    数据表中的地址"0011 000"末尾缺失"0"、应为"0011 0000"、即0x30。  

    祝你一切顺利、  

    卡罗莱纳州