This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4766:有关引脚4和引脚6之间电路的查询

Guru**** 2670045 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4766

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/877048/lm4766-query-regarding-the-circuit-between-pin4-and-pin-6

器件型号:LM4766

Kai、善意地回答了我关于使用 LM4766作为放大器的问题、并使用所附的链接。

他说:"如果您不想用手使 LM4766静音、您可以永久关闭 S1。" 由于他没有为 Cs 提供值、是否可以认为它与 Cm 的值相同?

他也没有具体评论我的端阻抗通常为175欧姆至200欧姆、而不是8欧姆、我仍然想知道我是否需要添加某种形式的电阻等来进行补偿?

非常感谢。

CJJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    LM4766是一款旧器件、 我无法从设计人员那里获得合理的支持。

    从数据表中可以看出、CS 与 VEE 电源相关、1uF~100uF 电容正常。

    即使没有负载、也不需要8欧姆负载、因此 AMP 仍然没有风险。

    由于 LM4766是一款非常旧的器件、我建议您选择 TI 全新的音频器件并获得更多技术支持。

    此致、

    Derek  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    我对您的善意回复迟迟未能回复表示歉意。

    我的理解是、尽管 LM4766T/NOPB 没有直接的现代替代产品。

    但是、您关于电容器 Cs 的值以及处理175Ohm 至200 Ohm 终端装置的能力的建议已经完全回答了我的问题、对此我非常衷心感谢。

    再次感谢您。

    Christopher