This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6211A1-Q1:如何避免负载对地短路

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6211A1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/888132/tpa6211a1-q1-how-to-avoid-load-short-to-gnd

器件型号:TPA6211A1-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TPA6211A1

大家好、

我的客户现在使用 TPA6211A1。 我是否可以询问他们是否可以在输出中添加电容、以保护输出接地短路或输出+ 对  输出短路-?Ω

因为   在测试期间、当 GND 短路或 OUTP+对 OUTP-短路时、6211会损坏。

您能否提供有关短路保护的建议或指导?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Amelie、

    我已经查看了您提供的原理图、我没有什么建议可以避免接地短路。

    -我注意到扬声器输出端连接了许多组件(主要是电容器)。 您能否移除连接到扬声器输出端的所有接地电容器? C646、C649、650、C658、C651、 C659、C644、C648。

    -基本而言、避免在扬声器输出端任何接地的方法非常重要。 如果问题仍然存在、您是否还可以移除从 Vo-和 Vo+连接到 DVDD 的二极管? 此器件无滤波器、无需添加其他组件即可工作。

    请告诉我问题是否仍然存在。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.