请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV320DAC3101EVM-U 尊敬的 TI 专家
我使用 TLV320DAC3101EVM-U 进行产品开发并使用 CodecControl 软件版本1.0。
由于默认采样频率为44.1kHz、因此我将固件更新为 slac563b 随附的48kHz (USB-AudioEVM0304_48kHz.bin)、并且该固件正常工作。
然后、我尝试更改各种采样固件映像并选择 了 DFUEE.bin、然后 EVM 无法正常工作。
我尝试再次更新、但"File"->"Update Firmware"显示为灰色、无法恢复。
请帮助...