This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3110D2:保护电路

Guru**** 2489685 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3110D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/884730/tpa3110d2-protection-circuit

器件型号:TPA3110D2

当 让     示波器的探头 接触 端子 "RINP"  以观察     到[TPA3110D2]的输入信号时、  保护 电路 工作;  故障 [变为 L。  您 能告诉 我      电路上假定的因子吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我无法完全理解您的意思。 您是否意味着当探头接触 RINP 时发生故障?

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在生产出名为"TPA3110"的扬声器放大器板后、有时会出现"故障"在电源注入时变为"L"的情况。
    因此、"RIN"通过示波器的探头"TPA3110"的"Linn""LINP"放置"RINP"、以确认"TPA3110"的输入信号的状态。
    结果、"还可以"、但当我在"RINP"上放置探针时、"fault"变成了"L"、这意味着"Linn""LINP""LINP"。
    您是否会告诉我、该结果的一个因素是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不明白用示波器"Linn"的探针"TPA3110"中的"LINP"来:"RINP"是什么意思。

    只有过热、直流检测和过流才能触发故障问题。

    发生问题时的输出功率是多少?

    您可以在问题发生时检查温度和输出电流。

    如果故障仅在探头接触输入引脚时发生、我认为这与直流检测有关、您可以检查输入电容。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。
    我的答覆如下。
    1.由于我没有将扬声器连接到试制制造板的输出端、我认为您可能几乎会将输出端视为"0"。
    2.当我将"FAULT"连接到"SD"时、它会关闭输出、无法测量输出电流。
    此外、环境温度也不会随温度的变化而变化。
    3.4.7μF 输入电容为"μ F "。 1μF、当我将输入电容器更改为"μ F "时、情况与此类似。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据我的理解、故障在没有扬声器连接的情况下发生、对吧?

    连接 FAULT 和 SD、输出关闭、因此 FAULT 引脚变为低电平、对吧?

    您是否断开 了故障和 SD 以检查 故障是否过低或过高?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我从一开始就连接到有关试制制造板的"FAULT"和"SD"。
    此外、当我检查工作情况时、我将扬声器连接到输出端。
    但是、我取下了扬声器、并确认了电路板电路的信号、因为即使输入语音、扬声器也不会输出声音。
    "故障"和"SD"的状态是"高电平"、但当我再次打开电源时、它在开始时处于"低电平"、此时我将示波器的探针暴露在"RINP"位置。
    当我测量该信号从"高"变为"低"的时间时、直流检测似乎正常、因为它大约为420ms。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输入信号怎么样? 是正弦波吗?

    输出功率是多少? 您是否降低了功耗并再次检查?

    您可以与我分享原理图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有更多反馈? 如果有反馈、我现在将关闭此主题、只需在该主题上发帖。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。
    1.正弦波中的输入信号为100mV。
    2.我删除了在试制制造板上实施的 TPA3110D2、在连接了另一个 TPA3110D2并对其进行检查后、缺陷运动消失了。
    3.此故障被认为是由于 IC 的焊接状态不好而发生的。

    感谢您以各种方式为我提供建议。