This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825P:通过 GPIO1传输 HPFB 引脚信号

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825P, TIDA-050024

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/877153/tas5825p-hpfb-pin-signal-over-gpio1

器件型号:TAS5825P
主题中讨论的其他器件: TIDA-050024

您好!

我找不到此信号功能的文档(PWM 频率、占空比行为与所需 PVDD 电平之间的关系、即增益斜率、寄存器中的配置选项)。

构建定制的 H 类 DCDC 网络需要此信息。

在第33页的数据表第9.3.7节中、请参阅非现有文档:"请参阅 TAS5825P 用户指南以了解更多可配置选项"
此信息不是 EVM UG 的一部分...

请澄清。 谢谢。

B.r/M.A.M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 M.A.M:  

    感谢您注意到这一差异、我们将采取措施进行纠正。  

    有关 Hybrid-Pro 功能的更多详细信息、请参阅 TAS5825M 高级功能

    此外、对于您的定制 H 类直流/直流网络、它是否与此 TI 设计(TIDA-050024)类似?  

    祝你一切顺利、  

    卡罗莱纳州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡罗莱纳、

    抱歉、您的第一个链接中的文档未提供有关通过 GPIO1生成 HPFB 信号的任何信息、第二个链接指向使用额外运算放大器和 MOSFET 创建模拟离散包络跟踪器的实现。 对于 TAS5825P、不需要这些组件、因为信号 HPFB 只能使用无源器件直接连接到直流/直流反馈网络。

    如果您需要获得介绍如何生成 HPFB 信号及其属性的新文档、请告诉我。
    案例仍处于打开状态。

    谢谢。

    B.r/M.A.M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 M.A.M:  

    我将向您发送电子邮件。  

    祝你一切顺利、  

    卡罗莱纳州