This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6422-Q1:在 PBTL 模式下、它能否使用4 Ω 扬声器提供100W 1% THD+N 的输出

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6422-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/877448/tas6422-q1-in-pbtl-mode-can-it-do-100w-1-thd-n-with-4-ohm-speaker

器件型号:TAS6422-Q1

你(们)好  

我们选择100W 低音扬声器解决方案。 我是否可以检查 在 PBTL 模式下使用4 Ω 扬声器时、TAS6422-Q1是否适用于100W 1% THD+N?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当电源为25VDC 且处于 PBTL 模式时、使用此器件、您只能在4欧姆负载下达到60W、THD 为1%。  功率受电压限制。