This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC6140:差分输入

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4520, TLV320ADC6140
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/895381/tlv320adc6140-differential-inputs

器件型号:TLV320ADC6140
主题中讨论的其他器件:THS4520

我使用 THS4520电路将差分信号驱动到 ADC 中。 差分输入是否应进行交流耦合、以避免出现任何共模电压问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    是的、交流电将输入耦合到 ADC。  您可以根据10k/2.5k 输入阻抗设置来设置电容。  该器件可在直流耦合输入下运行、但您需要将 VOCM 电压设置为 ADC 输入共模电压。  此外、在直流耦合模式下、性能会降低约1dB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Collin。

    TLV320ADC6140数据表显示、当 AVDD = 3.3V 时、它支持2Vrms 的差分满量程输入。 根据我的计算、这相当于5.66Vpp 的差分输入。 那么、这是否意味着两个差分输入中的每一个都将看到2.83Vpp 信号?

    我是交流耦合输入、因此我能否将 THS4520的 Vocm 设置为 GND 并将+/-1.415V 信号驱动到每个耦合电容器中?

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    是的、对于满量程读数、将使用两个180度相位差~2.8Vpp 信号来驱动输入。

    是的、如果您以允许 GND 连接 VOCM 的方式为 THS4520供电、这将起作用。   

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Collin、

    是的、我们使用+/-2.5V 为 THS4520供电。 因此、这种配置似乎可以正常工作。 谢谢你