This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有 USB 记忆棒功能的音频接口

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/876983/audio-interface-with-usb-stick-functionality

你(们)好
我的公司正在将这些音频模块销售到他们的产品之一。
www.alibaba.com/.../USB-Circuit-board-MP3-sound-module_60458307627.html
我们希望创建具有相同功能的定制 PCB:
-包含120s mp4音频的小闪存
- microUSB 连接-用作
-板载放大器和扬声器

因为中国的电路板似乎只使用单个 SOC 来播放和文件系统、我不知道这是什么、所以我的问题是、我们如何能实现类似的廉价解决方案? TI 是否有任何具有此类功能的音频 SOC、或者我是否应该考虑为此对微控制器进行编程?
使用音频解码器很容易、但"USB 记忆棒"类型的上传是什么诀窍、我想知道这是如何这么轻松实现的?

祝你度过美好的一天
/克莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    *- microUSB 连接-作为一个大容量存储单元、用于上传您自己的.MP3文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Claes、

    根据您在此处提供的信息、您能否确认您正在寻找的音频 SOC  

    价格低于2美元的 SOC

    2. SoC 需要由 USB 供电

    3.需要音频解码和 USB 设备功能。

    虽然处理器产品系列中有许多音频 SOC、但它们可能并不都满足这三个标准`s。 C5517 DSP、C674x/OMAPL13x 和 AM335x 器件、可支持 USB 供电以及音频解码和 USB 器件功能、但价格略高于您的要求。

    请查看我指定的产品、看看它们是否适用于您的设计。 如果价格和功耗高于您的考虑、您可以查看我们的音频转换器或微控制器产品系列以满足此要求。

    此致、

    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢
    我看了您提到的 SOC、是的、它们太贵了、而且还过载以满足我的简单需求。 我们找到了一个便宜的中国变体,我想我们会去:1690-16S 年款。
    再次感谢您的深入了解,我一定会再考虑 TI 的:-)