This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5411-Q1:当更改为待机模式时、会产生 POP 噪声

Guru**** 2489685 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5411-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/884894/tas5411-q1-when-change-to-standby-mode-pop-noise-occured

器件型号:TAS5411-Q1

大家好、

我的客户现在在他们的 TCU 中使用 TAS5411-Q1、现在正在进行测试。

当 TAS5411正常工作、然后 手动添加一些故障(例如开路负载)。

为了读取寄存器以读出故障、客户将模式更改为标准模式。

在切换至待机模式期间 、TAS5411-Q1中将出现 POP 噪声。

尽管客户首先更改为静音、但在静音模式之后、将静音更改为待机、噪音仍然存在。

  您能否 提供 一些 建议或指导?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amelie、

    您是否可以使用 EVM 板检查待机->静音的噼啪噪声。 我们需要了解 EVM 作为比较数据时的杂音水平。 (如果在客户端有用于杂音噪声测量的 ITU-R 滤波器、这将是完美的。)

    您是否还可以检查从待机模式到静音模式是否还有类似的噼啪噪声?

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    客户还使用 EVM 进行测试。 EVM 也具有此类噪声。

    当从待机模式更改为静音模式时、它也会有噪声。

    请提供一些建议吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    我是否可以问"用于杂音测量的 ITU-R 滤波器"是什么意思? 这是否意味着添加另一个额外的滤波器?

    根据客户反馈、无论处于播放或静音模式、当更改为待机时、都将出现 POP 噪声。

    是否有可能是由于 MOSFET 关闭-打开?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amelie、

    请考虑以下消息:"客户还使用 EVM 进行测试。 EVM 也具有这种噪声。"  那么、我的判断是、爆音噪声级别已经足够低了。  我相信客户通过将扬声器放在耳朵旁边来听到噼啪噪声、这不是一个合理的测试方案。

    噼啪噪声来自输出直流偏移。 从 MUTE->STANDBY 或 STARNBY->MUTE 切换时,直流偏移电压将是施加到扬声器的阶跃电压。  OUT AMP 已修整直流偏移、以确保 PoP 电压电平足够低。 请要求客户使用正确的测试方案(基于汽车 OEM)进行测试。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amelie、

    同样、我将关闭此主题。