This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3118D2:使用单个按钮即可打开和关闭

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3488

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/877039/tpa3118d2-turning-on-and-off-with-a-single-button

器件型号:TPA3118D2
主题中讨论的其他器件:LM3488

大家好、朋友。 我正在使用 TPA3118 + LM3488 (X2)+ CSR8635为自己开发便携式扬声器。 一切工作正常、但我想在按下时钟按钮(按下关闭、按下打开)的情况下将其全部打开。 TI 是否可以提供启用此器件的电路示例?(我想使用强大的输入 P 沟道 MOSFET 和某种控制方案)我不想使用单个大开关。 提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anton:

    使用时钟按钮控制 TPA3118的 SD 引脚可满足您的要求。 您可以参考 SD 引脚说明。

    但 TI 没有生产时钟按钮。  

    我无法为您提供参考电路、抱歉。

    此致、

    Derek