This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:未使用引脚的处理

Guru**** 2489685 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/887776/pcm9211-treatment-of-unused-pins

器件型号:PCM9211

你好

当不使用以下针脚时,以下针脚处理是否适当?
  RXIN0、RXIN1:未连接
  RXIN2至 RXIN3:直接连接至 GND
  RXIN4至 RXIN7:直接连接至 GND
  MPIO_A0至 MPIO_A3:直接连接到 GND
  MPIOO_B0至 MPIO_B3:直接连接到 GND
  MPIOO_C0至 MPIO_C3:直接连接到 GND
  VINL、VINR:未连接
  VCCAD:直接连接到 GND
  VCOM:直接连接到 GND

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miki、

    是的、正如您提到的、可以将未使用的引脚接地。 还可以选择将 MPIO 端口设置为 Hi-Z、MPIOA 上的所有引脚默认为该配置、而 MPIOB 默认为 AUXIN2、MPIOC 默认为 AUXIN1。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zak

    你的坦克