This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC6140:32位浮点录制指南

Guru**** 2492385 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC6140, ADC6140EVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/896545/tlv320adc6140-guidance-on-32-bit-floating-point-recording

器件型号:TLV320ADC6140
主题中讨论的其他器件: ADC6140EVM-PDK

大家好、

我的客户正在开发一个新项目、并计划使用 TLV320ADC6140。 他们正在寻找有关如何实现32位浮点记录的一些指导。 想了解我们是否有任何参考设计或应用手册可在此处提供帮助?

谢谢、
Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitchell、

    ADC6140EVM-PDK 将枚举为 USB 音频器件、默认情况下设置为8通道 TDM 32位模式。  它可用作了解音频主机处理器和 TLV320ADC6140之间的数据传输的良好起点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mitchell、

    我们没有关于记录32位浮点的特定应用手册。 通常、ADC 以共模电压为中心发送二进制补码有符号数据。 该转换后的代码基于 ADC 的满量程范围、与基准电压成正比。 如果使用 PGA 来提升信号、则必须将其考虑在内。 因此、转换后的代码必须乘以 Vref 并除以 PGA 值、才能将代码转换为输入电压。 要转换为浮点、我们希望该数字介于-1到1之间。 ^二进制补码、我们除以2 μ s (ADC_resolution-1)。 总之、ADC 浮点值为:

    float_value =(ADC_converted_Code * VREF)/(PGA_GAIN * 2^(ADC_Resolution -1))

    博客 文章介绍了该公式的推导过程。

    这些应用手册还显示了以下公式:

    此致、

     佩德罗