Other Parts Discussed in Thread: TAS2563
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS2563 大家好、
客户在其项目中使用 TAS2563、现在 IOVDD 和 VDD 全部为1.8V、VBAT 为5V。 他们想知道电源轨是否有任何特定的上电和断电顺序要求? 您能提供一些意见吗?
谢谢、此致、
将会
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Will、
除非使用外部 PVDD 电源、否则数据表的第11.2节中没有规定的电源定序顺序:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tas2563.pdf#page=86
如果您有其他问题或意见、请告诉我。
此致、
Luis Fernando Rodríguez S.