This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2000D1-Q1:TPA2000D1-Q1原理图审阅

Guru**** 2556890 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2000D1-Q1, TPA2000D1, TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/894815/tpa2000d1-q1-tpa2000d1-q1-schematic-review

器件型号:TPA2000D1-Q1
主题中讨论的其他器件: TPA2000D1TLV320AIC3104

你(们)好

我们使用 TI 6PAIC3104IRHBRQ1编解码器+ TPA2000D1-Q1来驱动2W/4 Ω 扬声器

MIC-IN 至 TI 6PAIC3104IRHBRQ1编解码器"MIC-IN R/L"=> 我可以执行回波抵消器功能吗?

TI 的 HP 6PAIC3104IRHBRQ1编解码器"仅限耳机 R (或 L)通道"

无论如何、请帮助查看 TPA2000D1-Q1原理图(我们仅使用 HP 单通道(R 或 L))

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ben、

    为了执行回波消除功能、我建议使用外部 DSP 进行信号处理。 回波消除需要一种正确的算法、该算法必须实时基于模拟输入和输出。 使用扬声器和麦克风时、必须考虑一些参数、如距离和信号振幅。 您正在使用的音频编码和放大器似乎没有集成 DSP 以进行进一步处理。

    关于 TPA2000D1-Q1电路原理图、我只有一个建议。 当音频放大器输入被连接至一个音频编解码器输出时、强烈建议使用一个低通滤波器(一个无源33KHz RC 一阶低通滤波器就足够了)来减少带外噪声。 音频编解码器具有可生成带外内容的内部调制功能。 此噪声会添加到编解码器输出端、并可能被 TPA2000D1-Q1放大。

    请查看此文档以了解更多详细信息。

     http://www.ti.com/lit/an/slaa313/slaa313.pdf

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis Fernando Rodríguez S:

    对于回波消除、下图是我们的架构图、这是否可行?  如果不可行、是否有其他建议的解决方案?

    2、RC 低通滤波器

    根据您的建议、我添加了 RC 低通滤波器、如下所示、请帮助重新检查、谢谢。

    3. 对于低通滤波器的 RC 值是否还有其他建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ben、

    如果您的 DSP 算法能够处理回波噪声消除、我认为您的应用将是可行的。 AIC3104和 TPA2000D1需要外部处理来消除回波。 因此、我认为您的解决方案能够正确地处理算法。

    对于您添加的 RC 滤波器、看起来很好。 我没有看到任何有关组件值的问题。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis Fernando Rodríguez S:

    感谢您的快速回复。

    AIC3104能否将 MIC R/L 录制与 I2S 侧(SoC)分离?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ben、

    遗憾的是、我无法提供有关 TLV320AIC3104的技术详细信息、因为它属于不同的组。 有关此器件的更多信息、我建议您开始一个新的 E2E 问题、选择 TLV320AIC3104器件作为相关器件型号。 我们在该设备上的专家将及时回复您。

    感谢您的理解。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.