This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于0.5W 扬声器的单声道音频放大器

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA2005D1, TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/887541/mono-audio-amplifier-for-0-5w-speaker

主题中讨论的其他器件:TPA2005D1TAS2505

团队、

您可以建议 0.5W 扬声器使用单声道音频放大器吗?

该放大器必须具有模拟输入、我们可以选择来自哪个信号源。

还具有音量控制和静音选项。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walt、

    我们只有很少的建议、请查看这些建议、如果您有其他不受这些器件支持的要求、请告诉我。

    TPA2005D1是一款1.4W 单声道无滤波器 D 类音频功率放大器。 此器件支持由引脚控制的关断/静音选项。 其增益/体积由输入电阻器控制。

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpa2005d1.pdf

    TAS2505是另一种可能适用于这种情况的解决方案。 但是、它具有用于所有 I2C 音量和静音控制的 I2C 接口。

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tas2505.pdf

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.