请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV320AIC3262 主题中讨论的其他器件:PUREPATHSTUDIO
您好!
我想在 ASI#2上配置 TLV32AIC3262EVM-U PDM 输入、然后将数据"流传输"到将输出 TDM 信号的 ASI#1。
目前、我已经成功地在 ASI#2和 ASI#1之间配置了一个"流"、但接收到的 ASI#2数据使用 PurePath Studio 在 I2S 中。
现在、我想使用 ASI#2上的 PDM 输入。
我无法使用 CodecControl 软件更改数字麦克风菜单的输入。 它始终切换回"L Ch GPI1上升时钟、R Ch GPI1下降时钟"。
如果我设法更改它,则需要使用的其他必需设置是什么?
感谢你的帮助。
Simon。