This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TAS3251:如何为初学者提供闪存

Guru**** 2492385 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/896288/ccs-tas3251-how-to-flash-for-beginners

器件型号:TAS3251

工具/软件:Code Composer Studio

如果我连接计算机通过耳机插孔或购买芯片闪存器、我应该连接什么器件来将二进制信号闪存到此芯片? TI 推荐的刷写脚本的方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    不确定是否需要编程、实际上它们应该在初始化过程中由 I2C 接口完成。 我们拥有适用于 TAS3251的 PPC3 GUI、所有设置都可以转储到头文件中、以便集成到您的 MCU 代码中。

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,但我没有电路板,因此您构建此电路板时 EVM 上的插孔是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    EVM 集成了 USB-I2C 转换电路、因此只需插入 USB 即可使其正常工作。

    对于应用电路、只需使用 I2C 引脚(SCL/SDA)即可进行编程。 它遵循标准 I2C 规范。

    此致、

    Sam