This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5782M:Linux 驱动程序集成

Guru**** 2931200 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5782M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/895699/tas5782m-linux-driver-integration

器件型号:TAS5782M

您好!

我们向客户发送了用于 TAS5782M 的 Linux 驱动程序。 在提供的 zip 文件中、只有 c 和 h 文件。

您能解释一下吗:

-将文件放在何处?

-设备树的外观如何?

-是否有其他内核模块的说明,或者必须交换哪些模块?

-需要哪些用户包(最适合 buildroot 或 Yocto)?

此致

Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    目前、TI 仅为客户提供 TAS5782M .c /.h、然后客户需要让他们自己进行系统集成。

    此致、
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    因此、我们不能提供有关如何使用该文件的其他建议? (哪个目录等)

    此致

    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    基本上、这两个文件在音频系统 BIOS 期间用于下载初始化脚本。 因此、它们仅包含 I2C 初始化脚本信息、用于写入 TAS5782M。

    此致、

    Matthew