This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RC4558:输入失调电压

Guru**** 2582375 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/887062/rc4558-input-offset-voltage

器件型号:RC4558

℃失调电压典型值为0.5mV、25 μ V 时的最大值为6mV。 从典型值到最大值的分布是什么?
此外、在整个范围内、仅显示 MAX 7.5mV。 整个范围内的分布是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    所有电气特性都具有从典型值到最小值和最大值的正常分布。 典型值和最大值之间的2西格玛差值也适用于该偏移电压。

    如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.