This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5342LA:放大过程

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5342LA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/896074/tas5342la-amplification-process

器件型号:TAS5342LA

您好!

在 TAS5342LA 的方框图中、放大器方框图显示了一个 n 通道增强负载配置。 我希望确认这种配置、因为在给定符号的情况下、它并不完全清晰。 请提供任何帮助。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否在询问此器件上集成了何种功率 FET? 是的、它们是 N 型增强型 MOSFET。

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们是否采用增强型负载配置进行设置、其中 VDD 连接到顶部 FET 的栅极和源极、而 PWM 输入连接到底部的栅极?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不、这里更复杂。 高/低侧功率 FET 均由栅极驱动器电路驱动、其中包含时序和逻辑控制。  

    此致、

    Sam