您好!
对于 TLV320AIC3106、我们是否会将数字接地短接到某个位置的模拟接地(使用小迹线或铁氧体)、还是会让它们彼此断开连接? 布局指南指定:
"应将模拟和数字接地分开、以防止可能的数字噪声影响电路板的模拟性能"。 听起来好像它们没有连接在一起、对吧?
谢谢、
Denis Alain、Eng
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
对于 TLV320AIC3106、我们是否会将数字接地短接到某个位置的模拟接地(使用小迹线或铁氧体)、还是会让它们彼此断开连接? 布局指南指定:
"应将模拟和数字接地分开、以防止可能的数字噪声影响电路板的模拟性能"。 听起来好像它们没有连接在一起、对吧?
谢谢、
Denis Alain、Eng
尊敬的 Denis:
为了使 AIC3106正常运行、需要将 AGND 和 DGND 连接电气连接在一起。 但是、通常需要努力对 AGND 和 DGND 返回电流进行物理隔离、以免它们相互产生负面影响。 TLV320AIC3106EVM-K 提供了这样做的一个示例、即使用 J9跳线将 AGND 和 DGND 连接短接至进入电路板的位置、然后将其单独布线。 业内有很多关于实现 AGND 和 DGND 回路分离的最佳方法的冲突信息、 但我更喜欢的方法是对电路板进行布局并以使模拟和数字电路保持分离的方式放置元件、然后以允许您观察其连接的方式将所有 AGND 和 DGND 返回电流路由回其主电源 以验证返回电流是否未混合。 一旦返回电流具有良好的返回源的低阻抗路径、而源源彼此不冲突、则覆铜连接两个 GND 的单个接地层。
这是 AIC3106EVM 用户指南的链接。 文档末尾的图31-36显示了示例 EVM 布局。 请注意、它们使用单独的平面、如前所述、这是实现所需分离的一种方法、但不是我们最常建议的方法、如上所述。