This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5754M:TAS5754做2.2调音问题

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/895885/tas5754m-tas5754-2-2

器件型号:TAS5754M

您好!请问我要用2个TAS5754做2.2,一个做高音一个做低音请问怎样设置才可以?还有一个问题,我用开板接的I2S和I2C接到我的的功放板上时,调音量和EQ时都不能同步请问这个是什么原因?μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、客户:

    请参阅应用手册 http://www.ti.com/lit/ug/slau577a/slau577a.pdf 中的 HybridFlow 7。  

    有关音量或 EQ 控制不起作用的原因、请在调整音量时检查以下项目:

    1. I2C 波形是否正常? I2C 通信工作正常吗?
    2. I2S 时钟是否稳定且与您的 TAS5754配置相匹配? 例如、 I2S 格式? BCLK 和 LRCLK 匹配?

    如果上面的项目1和项目2工作正常、则读回相关寄存器以查看您的写入是否正常。

    此致、

    Alix Wan。