This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV134:电源旁路电容器值

Guru**** 2694225 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV134

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/896204/drv134-power-supply-bypass-capacitor-values

器件型号:DRV134

您好!

我在电路中使用 DRV134来替代 SM2142。 该电路板已经使用0.1uF 电容器构建、以绕过电源。 DRV134数据表中要求使用1uF 电容器。

0.1uF 电容器是可以接受的、还是应该用1uF 电容器替换它们?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    DRV134和 SM2142相当相似、只是 DRV134的输出摆幅比 SM2142略宽。 这可能是可以的、但最好在更换后验证 V+和 V-处的纹波电压是否没有显著变化。  

    如果您不想检查它、我 建议在每个导轨上0.1uF 的顶部排布1uF 的电容。 (很容易做到)。 然后、您无需担心它。 如果电源轨电压的变化超过预期值、则当需要输出时、较大的电容器将有助于提供更多电流。  

    最棒的

    Raymond