This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2707C:它是否支持 Windows 10中的主音量控制

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2706C, PCM2706

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/886523/pcm2707c-does-it-support-master-volume-control-from-windows-10

器件型号:PCM2707C
主题中讨论的其他器件: PCM2706CPCM2706

您好!

PCM2707C 是否支持通过 I2S 线路对 Windows10进行主音量控制的音频控制? 我们在 Maxim Integrated 的评估板上安装了 PCM2707 IC、但它无法控制 Windows 中的音量。

PCM2707C 和 PCM2706C 之间还有什么区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nikesh、

    I2S 和 SPDIF 输出被视为"线路输出"、不受 Windows 音量控制。  只有音频源可以调节音量(例如 Windows Media Player)。

    https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/517251

    器件之间的区别在于 PCM2706使用 HID 输入、而 PCM2707具有 SPI 接口。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的回复。

    您能不能推荐任何其它编解码器 IC、它们可用于将音频从 USB 转换为 I2S、还支持从 Windows 进行音量控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nikesh、

    我不知道 TI 产品是否具有(除了使用 DSP 和自行编写固件)功能、但 C 媒体有许多选项:

    https://www.cmedia.com.tw/products

    谢谢、

    Paul