This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:从芯片是否在单声道模式下同时播放两个通道?

Guru**** 2492385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/896115/tpa3116d2-does-the-slave-chip-play-both-channels-together-in-mono-mode

器件型号:TPA3116D2

您好!

我对 tpa3116d2典型应用有疑问。 第二个(从器件)芯片的输入被称为 IN_P_SUB。 该输入是左声道还是右声道之间的混合声道?还是只是右声道? 我有一个连接到该芯片的低音炮、该芯片的播放频率范围为28Hz 至250Hz、这就是它播放两个通道的重要性(交叉频率为250Hz、禁用低音炮时声音不会很好)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    IN_P_SUB 来自您的系统、由您的应用确定。 通常、它是两个通道的混合。 谢谢。

    此致、

    Hector Zhang