This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2704C:启用 VoutR 和 VoutL

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2705C, PCM2704C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/895565/pcm2704c-enabling-voutr-and-voutl

器件型号:PCM2704C
主题中讨论的其他器件:PCM2705C

大家好、

是否有任何方法来启用/禁用 VoutL 和 VoutR? 它可以通过硬件或寄存器写入来完成吗?

谢谢。

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    您可以使用 PCM2704C 上的 HID0 MUTE 引脚、也可以使用 PCM2705C 上通过 SPI 实现的 HID0 MUTE 功能。  

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    HID0会使两个通道静音、但我要问的是使左右通道静音的方法。 这是可行的吗?

    谢谢!

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这在设备级别是不可能的、但您可能可以通过 Windows 音频设置来实现。