This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2032D1:TPA2032D1的 SPICE 模型

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA2032D1, TPA2034D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/893536/tpa2032d1-spice-model-of-tpa2032d1

器件型号:TPA2032D1
主题中讨论的其他器件: TPA2034D1

各位专家、您好!

我想获取 TPA2032D1 SPICE 模型。 您会提供它吗?

如果难以提供、是否有任何方法使用 TPA2034D1的模型来仿真 TPA2032D1?
我认为这些器件的差异是增益。 因此、我假设可以使用 TPA2034D1模型并添加串联寄存器作为输入引脚来仿真 TPA2032D1。

我很期待收到您的回复。


此致、
Kazuki Kuramcohi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kuramochi-San、

    我们的团队将对此进行研究、并将尽快回答。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    您可以使用 TPA2034D1模型在输入电阻约为15k 欧姆的情况下串联电阻、这将提供约2V/V 的增益

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan - San、

    此解决方案是否实现了与 TPA2032D1完全等效的性能或与增益完全相同的性能?
    我担心输入阻抗或其他性能是不同还是相同的。

    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuramochi-San、

    我仅进行了增益测试、其余特性未经验证。

    遗憾的是、随着我们转换模型开发支持、开发新模型将需要相当长的时间。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ivan - San、

    很抱歉我迟到了。
    我想在线上讨论这个主题。
    我会给你发邮件。

    此致、
    Kazuki Kuramochi