This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3262EVM-U:通过 CodecControl 软件和"流式传输和 quot;ASI 之间的数据进行 I2S 主/从配置

Guru**** 1144270 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3262EVM-U
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/885730/tlv320aic3262evm-u-i2s-master-slave-configuration-via-the-codeccontrol-software-and-streaming-data-between-asi

器件型号:TLV320AIC3262EVM-U

您好!

我目前正在与 TLV320AIC3262EVM-U 合作进行一个项目。 目前、我正在尝试了解如何为每个音频串行接口(ASI)配置编解码器主/从 I2S 模式。

下面是我的设置图:

目前、STM32提供 I2S 信号、该信号由位深为16的2个通道组成。 STM32生成位和字时钟。

我要尝试将 STM32连接到 ASI#2输入、然后将 ASI#2的输出流式传输到 ASI#1:

  • 数据输入到 W29的中间引脚
  • WCLK 到 W32的中间引脚(对于 ASI#2)和 W28 (对于 ASI#1)
  • 对于 ASI#2、将 BitCLK 连接到 W30的中间引脚;对于 ASI#1、将 W26连接到 W26的中间引脚

以下是 CodecControl 软件中的配置:

我是否使用了正确的作业配置? 或者在我的设置/理解中是否有任何错误?

感谢你能抽出时间。

Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 PurePath Studio 解决了该问题。