This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3128D2:通过外部电压源控制 PLIMIT

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3128D2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/895577/tpa3128d2-controlling-plimit-by-external-voltage-source

器件型号:TPA3128D2

各位专家、您好!

我对 TPA3128D2的 PLIMIT 功能有疑问。
我们的客户希望在同一电路板上安装多个 TPA3128、并通过外部电压源控制 PLIMIT。
那么、您会回答下面的问题吗?

1.当我们通过外部电压源控制 PLIMIT 时、是否有任何问题?
2. 当我们通过一个外部电压源来控制多个器件的 PLIMIT 时,是否有任何问题?
3.您能否提供图表来解释 PLIMIT 引脚电压和输出电压之间的关系?


此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki、

    为 PLIMIT 引脚使用外部电源是可以的、它还可以控制 多个器件。

    PLIMIT 引脚的最大电压为5.6V。

    输出的 Vp (峰值振幅)大约是 PLIMIT 引脚电压的四倍。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    感谢您的快速回复。

    我知道。

    此致、
    Kazuki Kuramochi