This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5766M:除了 FAULT 引脚之外、I2C 是否可以提供智能放大器状态信息?

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5766M, TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/885491/tas5766m-is-smart-amp-status-info-available-via-i2c-beyond-just-the-fault-pin

器件型号:TAS5766M
主题中讨论的其他器件: TAS5825M

除了 TAS5766m 上的 FAULT 引脚(似乎只是一个故障/无故障指示器)之外、还可以通过 I2C 获得智能放大器状态信息(尤其是保护模式)吗?

 

我在数据表中所述的任何寄存器中都发现静音状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    您能更详细地描述一下"远远超过静音状态"吗? PWM 输出是否仍在切换? 如果切换、您是否看到无音频输出?

    FAULT 引脚只能用作与硬件相关的错误报告、例如 DC/OC/OT/OVUV。 它无法指示智能放大器算法运行状态。

    此致、
    Matthew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    我想他们所得到的是故障引脚变为活动状态后是否有更多信息? 由于故障条件可由多种原因触发、因此一旦发生故障、他们希望能够向芯片查询准确的原因。 然后他们可以记录并报告问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    TAS5766M 没有 I2C 寄存器报告的详细故障信息。

    对于新系统设计、强烈建议使用智能放大器 TAS5825M、详细的故障信息可通过 I2C 寄存器读回。

    此致、
    Matthew