请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA1652 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
大家好、我需要一些帮助。
我设计一个具有前置放大器滤波器的放大器。
ID 很想看到波特图、但只有当输入仅为 SIGLE 时才可能出现这种情况。
我附加了 TINA-TI 文件。 请计算20Hz 至22000Hz 之间的波特图
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Younggi、
您可以更改滤波器电路、以便通过使用两个压控电压源(VCVS)配置一个输入发生器来提供差动输出、如下面的电路所示。 波特图与您的电路一起显示为仿真滤波器响应的示例。
我已修改 OPA1652 TINA 文件以使用此双 VCVS 配置、并附加了新的.tsc 文件。
此致、Thomas
精密放大器应用工程