This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:TAS5805M -适用于 TAS5805M EVK 的 USB 2.0/UAC 2.0驱动程序

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/886736/tas5805m-tas5805m---usb-2-0-uac-2-0-driver-for-tas5805m-evk

器件型号:TAS5805M
主题中讨论的其他器件: TAS5805

你(们)好  

我们已在新的台式计算机上安装了 PPC3。 但桌面无法识别 TAS5805M EVK。

从何处 下载适用于 TAS5805M EVK 的 USB 2.0/UAC 2.0驱动程序?

此致、

CK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CK、

    您是否已访问 TAS5805 GUI?  如果是、您是否可以将 EVK 插入 PC、然后单击5805 GUI、并显示屏幕截图。  默认情况下、驱动程序已与 PPC3一起安装。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CK:

    "无法识别 TAS5805M EVM"的行为是什么? 您是否意味着它无法自动连接、但手动单击"连接"按钮可以正常工作?

    此致、

    Matthew