This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2903C:PCM2903c Voutl、Vouttr 输出直流连接

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2903C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/895415/pcm2903c-pcm2903c-voutl-voutr-outputs-dc-connected

器件型号:PCM2903C

我正在查看一个电路原理图(我没有设计它)、其中显示了 Voutl 和 Vouttr 线路直流连接。 该设计旨在用作单声道音频输出。 我会使用交流耦合它们;这两个输出是否会加入直流耦合?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Darin、

    PCM2903C 的输出是立体声的、我不建议将输出短接在一起、因为它们将尝试将同一节点拉至不同的电压。 如果您想要对转换为单声道的信号求和、最简单的方法是将具有相同值的平衡电阻器与每个输出串联并将它们连接在一起。 当然、由于电阻器不匹配会产生一些误差、您的输出将不再具有低阻抗。 一种更好的方法是使用反相加法放大器配置。

    最棒的

    Zak