This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1681:没有内部 PLL 的 MCLK\BCLK\FS 同步问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1681, PCM5122, PCM5242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/895326/pcm1681-mclk-bclk-fs-synchronization-issue-without-internal-pll

器件型号:PCM1681
主题中讨论的其他器件: PCM5122PCM5242

大家好、

我的客户希望搜索音频 DAC、以下项目是他们的要求。

    TDM 输入

2.    4通道输出更好,或2*2通道输出

    硬件控制优于软件控制(I2C)

4    、内部 PLL 更好

5.    VCC=3.3V 优于5V

实际上、我不熟悉音频 DAC。但客户说 PCM1681可以满足他们的要求、但它没有内部 PLL。 他们担心 MCLK\BCLK\FS 同步问题。

您能否帮助建议另一种类似于 PCM1681且具有内部 PLL 的解决方案?

数量:190k/y

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    我们没有任何集成了 PLL 且具有2个以上通道的器件。

    您可以考虑两个通道器件:PCM5122、PCM5242

    可以使用 SCK=bck 的 PCM1681、但它要求 bck 具有更高的频率。  如果客户以高采样率(192kHz)运行或使用 TDM 模式、通常可以使用此模式。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢你的帮助。 我在内部样片申请网站中找不到 PCM1681EVM。

    我是否可以将一个 EVM 应用于我们的客户以供参考? 或任何我可以应用 EVM 的联系窗口。

    谢谢你。

    罗伊  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此器件没有公共 EVM。  我们有一些原型 EVM、我可能能够对它们进行采样。  请通过 frost@ti.com 联系我、了解机会信息。

    谢谢、

    Paul