This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3886:电势反馈

Guru**** 2386750 points
Other Parts Discussed in Thread: UAF42
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/886156/lm3886-potential-feedback

器件型号:LM3886
主题中讨论的其他器件:UAF42

我正在设计一个电路、对电子学知识不多、其中2个无 UAF42电路按顺序发射2个定时正弦波频率。 这两个信号会按顺序发送到 LM3866放大器。

从放大器到 UAF42电路的反馈是否存在任何一次无法正常工作的风险?

如果是、这是否可以由某种形式的包含二极管或其他器件进行偏移?

感谢您的宝贵建议。

Christopher J James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christopher、

    我无法真正理解您的问题。 您能否详细介绍一下这方面的内容。

    您是不是说您担心馈入 UAF42时会发生电路故障?

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的迪伦:

    当我睡了一会儿之后、我将制作一张简单的布局草图、希望能解释我的顾虑。

    同时、非常感谢您的回应。

    Christopher