请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5721 大家好、
我使用 TAS5721和 I2S 输入进行了定制设计、并驱动了一个耳机和两个扬声器。
I2C 通信良好、并且该板与两个5W 扬声器完美配合、但耳机上没有输出。
我的寄存器设置如下:
X1B 00! 出厂调整
X21 00 42 03! 将子通道混频器设置为(L+R)/2
X05 84!退出关断模式并将设备配置为2.1模式
X07 30 !将主音量设置为0dB
您是否会建议如何将输出切换到耳机? 很抱歉、我在数据表中找不到它。
谢谢。