This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:请提供 PBTL 模式帮助

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/895329/tpa3116d2-pbtl-mode-help-please

器件型号:TPA3116D2

亲爱的 罗伯特,我 有疑问。

要将3116D2置于 PBTL 模式,  

您建议 先将器件设置为关断模式、然后启用对输出的更改、以便在 BTL 和 PBTL 模式之间切换。  

我没有机会关闭3116d2的电源 、因此我能否 通过控制微控制器的 SDZ 引脚来关闭/重新启动模式? 当我将 SDZ 置为低电平并且 在 SDZ 引脚为低电平时进行更改时、 一旦 SDZ 再次为高电平、器件将进入 PBTL 模式?

感谢你的帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ferhan、

    将 INPL 和 INNL 直接接地(无电容器)、这将在加电期间将器件设定为单声道模式。  

    我建议将 SD 引脚拉至低电平、直到电源稳定为止、然后您可以将 SD 拉至高电平以启用器件。

     INPL 和 INNL 直接接地后、此器件被设定为 PBTL 模式。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:感谢您的消息,

    您的评论已经从我们这边完成。  我知道、当器件上电时、当 L 输入变为低电平时、该单元进入单声道模式。  但我们的操作方式如下、

    该单元有两个操作。  当模式开关处于立体声模式时、器件通常处于 BTL 模式。 我们正在激活按钮开关以使装置进入单声道模式 PBTL、 此操作在电路中所有电源仍然有效时完成。 我需要验证 以下各项:

    1-我按下按钮,INPL 和 INNL 的两个输入被短接

    2 -微控制 器将 SDZ 设置为低电平、器件在单声道模式下重新引导。  

     激活单声道模式的操作是否有效(将 SDZ 引脚置为低 电平和高电平),或者执行单声道模式激活的唯一方法是完全关闭设备电源,并在 INPL 和 INNL 输入短路时重新打开设备电源。

    非常感谢您的评论。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ferhan、

    只需切换 SD 引脚即可将 BTL 切换至 PBTL。 但您应该将 SD 拉至低电平以首先关断器件、然后将 INPL 和 INNL 短接至接地。

    这是为了避免器件损坏。

    此致、

    Derek。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    感谢 你的答复。 现在它解决了我的问题。  

     祝你度过美好的一天!  

    此致、