This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1681:PCM1681 SCK LRCK/BCK 时序限制

Guru**** 2489685 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/885963/pcm1681-pcm1681-sck-lrck-bck-timing-limitation

器件型号:PCM1681

您好专家、

我  之前在这个主题中询问 SCK LRCK/BCK 计时要求。
我对上述主题有疑问。

在同相情况下,SCK 的上升沿将正常显示128次。 但是、如果我们考虑抖动的最坏情况、则可能会发生127和129的情况。
我想知道在上述最坏情况下是否存在一些担忧。

你可以告诉我吗?


此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    如果时钟在3个 LRCK 周期内不同步、则会出现时钟错误、器件将停止回放并尝试重新同步。  偶尔出现的单个错误不应导致问题。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul-San:

    很抱歉继续此主题、但我有疑问。

    数据表中显示"至少3位时钟周期"。  这意味着在 LRCK 的1个周期上出现2次 bck 误差是可以接受的吗?
    换句话说、我假设如下所示。

    128脉冲 SCK => 127脉冲 SCK => 129脉冲 SCK => 128脉冲 SCK:没有错误
    128脉冲 SCK => 127脉冲 SCK => 129脉冲 SCK => 129脉冲 SCK => 128脉冲 SCK:它将在随后自动恢复后停止运行。

    此外、发生自动恢复时是否存在任何问题?

    谢谢、此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Muramochi-San、

    正确答案:案例1不会导致错误、案例2将导致错误。

    重新同步可能会导致可闻的咔嗒声噪声。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul-San:

    感谢您的快速支持。
    我知道。

    谢谢、此致、
    Kazuki Kuramochi