This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5630B:TAS5630B 和 TPA3221在音频调优性能方面存在差异。

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5630B, TPA3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/895554/tas5630b-tas5630b-and-tpa3221-differences-in-term-of-sound-tuning-performance

器件型号:TAS5630B
Thread 中讨论的其他器件: TPA3221

您好!

你好、

我   在最近的项目中一直研究 TAS5630B 和 TPA3221音频放大器差异。

我发现 TAS5630B 的价格比 TPA3221高得多。

在音频性能方面、THDN、SNR 等方面略有差异

但在音响方面可能会有所不同。 这些 IC 之间是否存在性能差异?

PurePath 技术是否能提供更好的声音性能?

谢谢你。

BR、

Hassani

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hassani、

    TAS5630B 的较高成本部分来自于其比 TPA3221更高的输出功率能力。  

    它们都是模拟输入器件。 大多数声音调谐工作应在系统中 DAC 之前在音频 DSP 中完成。 对于音频放大器本身、实际上您只需要从调优角度关注 THD+N 性能。 换句话说、对于独立音频放大器、任何更好的声音性能都应由 THD+N、噪声、串扰、频率响应等反映出来。 这可以在数据表中引用。

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢您的解释。

    BR

    Hassani