This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254EVM-K:通过 IN1、2/3实现自适应滤波和蜂鸣器

Guru**** 2492385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/894101/tlv320aic3254evm-k-adaptive-filtering-and-beep-generator-via-in1-2-3

器件型号:TLV320AIC3254EVM-K

您好!

我想认识到以下几点。 我使用模拟输入 IN1 - IN3。

我想使用 PB_25来使用蜂鸣器。 此外、

我想在 DAC 中使用 BQ 滤波器。

如何将 ADC 的输出信号传输到 DAC、而无需通过 miniDSP。

问题在于、使用 miniDSP 时、PB_25以及蜂鸣器和自适应滤波不再可用。

如何解决问题?

谢谢

Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    PPS 中有一个音调发生器组件、可用于 miniDSP 模式。

    这是适合您的选择吗?

    Diljith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diljith:

    我现在解决了以下问题。

    我使用从 ADC 到 DAC 的旁路功能、另外使用从 PRB_25的双二阶 B 到 F。

    这很好。

    我认为编解码器的电流消耗在这个运行模式中是最低的。

    谢谢

    Richard