This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3106D1:最大输入范围

Guru**** 2644735 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3106D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/886634/tpa3106d1-maximum-input-range

器件型号:TPA3106D1

大家好、

代表我们的客户发布。 他想知道 TPA3106D1的可接受输入范围。 我们已经看到下面的帖子、我们希望得到澄清。

https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/601186?TPA3106D1-Input-level-for-TPA3106-and-VREG

客户使用的是采用12V 电源的单端输入、 增益可以是26dB 或36dB (GAIN0=1、GAIN1可选)。 此应用的最大输入电压是多少? 在最大增益(36dB)下、在输出削波之前是否仅比 VREG 低~190mV? 这是否意味着输入应限制为该值?

非常感谢您的参与。


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

     输入范围为–0.3V 至 VREG + 0.5V

    设置最大增益时、您可以使用附加 文件计算1%和10% THD 最大输出功率。

    此致

    Lindae2e.ti.com/.../8407.maximum-output-power-estimation.xlsx