This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC23B:TLV320aic23B 信息

Guru**** 2556100 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC23B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/895287/tlv320aic23b-tlv320aic23b-information

器件型号:TLV320AIC23B

你(们)好

 

我正在处理一个包含 tms320vc5410和 tlv320aic23b 编解码器的项目。

 我们的 DSP 软件有一个错误。

在加电后、第一个控制字由传输

DSP 包含15个时钟而不是16个时钟(McBSP 在 SPI 模式下运行)。

 编解码器上升沿的芯片选择在15个时钟之后进行。

下一个控制字没有问题。

因此、编解码器配置错误。

 

我的问题。

 

  加电后、接收控制数据流的编解码器中的移位寄存器是否具有确定的值?

所以 我可以弄清楚从移位寄存器锁存的数据是什么(在仅接收15位之后)?

 

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    虽然 TLV320AIC23B 仍然是一款很好的器件、但它的使用年限为20年、我们需要利用数据表中的信息。  在这种情况下、数据表显示数据位在/CS 上升到16个 SCLK 时钟边沿之后被锁存。

    由于器件可能未接收全部16个时钟、因此寄存器写入可能不会被锁存。  您能否考虑第二次写入第1个寄存器、以便第2次写入将具有全部16个时钟?